25.03.2024 14:45 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Auswahl von SIMATIC Controllern nach verfügbaren Verbindungsressourcen Bei der Auswahl eines für die Applikation passenden SIMATIC S7-1200/1500 Controllers spielt neben dem verfügbaren Speicher, Performance u.a. auch die im techn. Mengengerüst angegebene Anzahl von Verbindungsressourcen eine entscheidende Rolle. Insbesondere ist dies bei der Anbindung von HMI Stationen von hoher Relevanz. Da abhängig von der jeweils eingesetzten HMI Lösung je HMI Station bzw. HMI Verbindung nicht generell immer nur eine einzige Verbindungsressource benötigt wird, sollte dieser Aspekt vor der Auswahl des passenden SIMATIC PLC Controllers im Vorfeld immer geprüft werden. Die Anzahl der erforderlichen Verbindungsressourcen für HMI Stationen ist somit abhängig von dem eingesetzten HMI Panel bzw. der HMI Software. Die Verwendung von Alarming/Systemdiagnose erhöht die Anzahl der Verbindungsressourcen ebenfalls. HMI Verbindungsressourcen bei SIMATIC S7-1200/12500 Controllern Man unterscheidet zwischen reservierten und dynamischen Verbindungen (Ressourcen) welchen den gesamten Haushalt der Verbindungsressourcen bilden. Wichtig ist hierbei, dass die Angabe der max. Verbindungsressourcen in den techn. Daten des SIMATIC Controllers zu der max. Anzahl von vorgesehenen Verbindungen ohne Prüfung der eingesetzten HMI Lösung wie eingangs beschrieben nicht übertragbar ist. Bild 1: Max. Anzahl Verbindungsressourcen je HMI Station nach HMI Panel- bzw. HMI Softwaretyp Quelle: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109479986 Beispiel der Belegung bzw. Verteilung von Verbindungsressourcen bei einer SIMATIC CPU1510 SP Randbedingungen des Beispiels:
Bild 2: Auszug techn. Daten CPU1510F SP Angebundene HMI an CPU1510F SP:
Ergebnis: Es werden je Panel 2 Verbindungsressourcen belegt. Diese verteilen sich auf Ressourcen des reservierten Bereichs (4) und auf Ressourcen des dynamischen Bereichs (6). Hieraus ergibt sich ein Bedarf an Verbindungsressourcen von 10 bei „nur“ 5 HMI Geräten. Bild 3: Netz-Konfiguration in TIA Portal (V18) mit Übersicht Ressourcenverteilung Fazit Die Belegung von Verbindungsressourcen ist abhängig von den verwendeten HMI Panel bzw. HMI RT Stationen sowie möglicher Anforderungen durch z.B. projektierte Diagnosefunktionen. Dies sollte vor bei der Auswahl eines SIMATIC S7-1200/1500 Controllers stets im Vorfeld geprüft werden. Es empfiehlt sich von der max. Anzahl auszugehen um bei späteren Projektänderungen (z.B. Erweiterung von Diagnosefunktionen) keinen Engpass zu erhalten. Verwandtes Thema: Hinweis und Haftungsausschluss! Die o.g. Tipps stellen lediglich einen kleinen Auszug von Lösungsansätzen vor, weitere Lösungen sind möglich. Irrtümer und Fehler vorbehalten. Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: März 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) |
Folgen Sie uns auf