07.02.2023 12:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung: (4180)
|
PAC2200 mit Modbus TCP/IP. |
07.02.2023 12:45 | |
Beigetreten: 17.06.2013 Letzter Bes: 05.10.2023 Beiträge: 123 Bewertung: (4) |
Danke für die schnelle Antwort |
07.02.2023 12:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung: (4180)
|
Setzt natürlich voraus, dass deine LOGO! auch Modbus TCP/IP kann. Also mindestens eine LOGO!8.FS4. |
07.02.2023 14:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 33629 Bewertung: (4180)
|
Das ist eine aktuelle LOGO! 8.3. Sie ist die Weiterentwicklung der LOGO!8.FS4 und unterstützt damit auch Modbus TCP/IP.
DateianhangVersionsstände 0BA8.txt (170 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
07.02.2023 21:56 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 27.08.2024 Beiträge: 1353 Bewertung: (42) |
wenn du nur 1/3 ausgeben möchtest - dann gäbe es noch Modbus RTU Zähler + Gateway |
Folgen Sie uns auf