20.09.2017 13:02 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Hervorrragende Idee! Vielen Dank! Ciao |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
21.09.2017 17:35 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
So, prinzipiell funktioniert das Ganze, es ist aber noch ein Problemchen aufgetaucht: Ich möchte den Begrenzer in ein UDF packen und damit das Ganze problemlos ins vorhandene Projekt passt sollen Eingang und Ausgang nicht "direkte Ein/Ausgänge" sein sondern als Parameter. Für den Ausgang kein Problem, aber für den Eingang finde ich keine Lösung, Schwellwertschalter etc. haben keinen Eingangsparameter :-( Wie bekomme ich im angehängten UDF den AI1 als Parameter? Ciao DateianhangBegrenzer.zip (49 Downloads) |
21.09.2017 17:48 | |
Beigetreten: 19.12.2014 Letzter Bes: 03.10.2024 Beiträge: 544 Bewertung: (7) |
Ist schon klar, aber was für einen Block verwende ich im UDF um da einen analogen Wert "einzuspeisen" analog zum Ausgang des UDF? Ciao Edit: DateianhangBegrenzer.zip (53 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 21.09.2017 17:53:52Zuletzt bearbeitet von: StefanKo am: 21.09.2017 17:54:44 |
|
Folgen Sie uns auf