11.09.2021 08:47 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 18.02.2023 Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Moinsen ich bins nochmal Ich habe jetzt an der Maschine ein Problem, das 1K Ohm Poti was ich benutzen möchte hat 10 Umdrehungen. Die Welle wo das Poti über eine Kupplung mit verbunden ist macht aber leider nur 2,5 Umdrehungen von Min zu Max der Maschine, Dadurch komme ich nicht von Min zu Max in meiner Skala. Hast Du eine Idee wie ich den Wertebereich am Eingang eingrenze. Gruss Thomas ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/13/2021 08:23:53Neue Überschrift nach Splitten |
|
11.09.2021 09:53 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 18.02.2023 Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Könntest Du mir vielleicht anhand eines Bildes zeigen wie. |
11.09.2021 11:35 | |
Beigetreten: 29.01.2014 Letzter Bes: 18.02.2023 Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Hatte die eine Verbindung vergessen. Sorry |
11.09.2021 13:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33098 Bewertung: (4085)
|
Ich habe mal in deinem Screenshot die Korrekturen vorgenommen. |
Folgen Sie uns auf