30.06.2008 07:53 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
verlange ich jetzt was unmögliches, oder ist das so simpel das keiner erst antwortet? |
30.06.2008 11:59 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
es kann auch sein, daß dein thema übersehen wurde, da es nicht einem Simatic S7 unterthread zugeordnet ist. zu deiner frage. es gibt da massenhaft möglichkeiten. ich persönlich würde eine CPU 313C-2DP nutzen. und als Profibus-Slave einen Wago-Koppler mit entsprechenden Ein- bzw. Ausgangsscheibchen. Du kannst aber da auch eine ET200S oder ähnliches nutzen. tschia dann legst du dein projekt an, konfigurierst in der hardware deine cpu, im netpro richtest du den profibus-dp ein, speichern, spielst alles auf die cpu und schon hast du in der cpu den adressbereich für deine dezentralen E/A's mit dem 180Ohm hab ich erst mal keine idee. wenn du noch speziellere fragen hast, stell sie. viel erfolg sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.07.2008 07:15 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
hallo, die frage die sich mir hier noch stellt, wieso willst du unbedingt den eingang über nen 180Ohm widerstand einlesen? du kannst doch den schaltzustand des kontaktes auch direkt einlesen... viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
01.07.2008 15:14 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
ok, jetzt nehmen wir das erst mal richtig auseinander, damit ich genau verstehe, was du machen möchtest. weil so richtig schlau werd ich aus dem bild (noch) nicht. laut deinem bild ist an A1 - Masse; A2 - S1; A3 - S2; A4 - S3 und S4; A5 - S5 und 12V an welcher stelle möchtest du jetzt deine Signale für die ET200 abgreifen? ich nehme an an A2 - A5? |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
03.07.2008 06:50 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
dann brauchst du aber an A1 eine spannung. du brauchst ja ein portential für deine eingänge. übrigens, was mir grad auffällt, du benötigst allerdings schon einen 24V-Pegel an den SPS-Eingängen. kannst du nicht direkt nach den schaltkontakten einen abgriff machen und damit ein koppelrelais ansteuern, welches dir dann über die potentialfreien kontakte 24V auf deine eingänge schaltet? ich denke sonst wird das schwierig. die eingänge haben zwar nen bereich von - bis (weiß nicht genau wieviel), aber bei 12V wird es schon eng! viele grüße sven |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf