07.04.2021 23:09 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, kannst Du mal schreiben, wie due den SMA auslesen konntest. Ich habe keine Probleme die Daten der SMA Wechselrichter in den iobroker zu bekommen, ich bekomme aber nichts in die Logo. Die Logo 8.3 habe ich als Modbus Client und den SMA Wechselrichter als Modbus Server. Ich lese z.B das SMA Register 31253 Sapnnung L1N, 31255 Sapnnung L2N,31257 Sapnnung L3N als 2words in VW0, VW10, VW20 ein. Ich bin auch schon mal um von 31253 auf 31252 und 31254 gegangen aber das ändert nichts. Am Gleit/Ganz-Konverter (VM0, VM10, VM20) kommt aber nichts an. Laut SMA handelt es sich um unsigned 32bit mit 2 nachkommastellen. Danke Wolfgang-Muc ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/08/2021 09:37:46Neue Überschrift nach Splitten |
|
08.04.2021 18:39 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, anbei die Modbus Liste von SMA. Am Ende will ich anhand der aktuellen Photovoltaik Leistung über einen potentialfreien Kontakt die Warmwasserwärmepumpe schalten. Da sehe ich 2 Wege: Ich sammle die Daten der Eingänge 30773 (DC Eingang A) 30781 (DC Eingang B) oder 30775 (AC out) alle signed 32 bit big endian der beiden Wechselrichter. (addiere die Werte) Oder ich gehe über die Einspeise Leistungen am Zähler. 30867 signed 32 bit big endian. Dahinter einen Schwellwertschalter der den Ausgang steuert. Danke im Voraus Wolfgang DateianhangMODBUS-HTML_SBxx-1AV-41-GG10-V12.zip (200 Downloads) |
08.04.2021 18:47 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Die LOGO! kann keine 32-Bit Integerwerte addieren. |
08.04.2021 22:20 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, Modbus Zugriff hatte ich schon erlaubt. S7 war zu, ist aber auch nicht anders wenn ich es aufmache.
|
08.04.2021 22:21 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo, ja die werte sind auf 0. ich hab mal die länge auf 1wort reduziert,, dann habe ich eine -1 bekommen. |
Folgen Sie uns auf