26.04.2013 18:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Hallo! Der Bh mit Zählern würde dann so aussehen. Da die Zähler bei der 0BA6 mit Verweis übertragbar sind, kannst du jeden Zählerwert an einen Mux übergeben und so auf einen Analogmerker übertragen. Um Schaltbefehle bei erreichen einer Zeitgrenze auszulösen, mußt du die Zählerwerte eh an einen Schwellwertschalter übergeben, da der Zählerausgang durch den Überlauf bei 60 verbraucht ist! DateianhangBh mit Zählern.zip (123 Downloads) |
26.04.2013 19:47 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 11.04.2023 Beiträge: 4686 Bewertung:
|
Hallo! Ist nicht schlimm! Sieht so aus! DateianhangBh mit Zählern.zip (135 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf