06.07.2022 15:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Wenn die über die ProDiag bereitgestellten Controls am HMI verwendet werden, wird am HMI eine Lizenz benötigt. Einsetzbar sind die Controls am SIMATIC Comfort Panel, WinCC Advanced RT und WinCC Professional RT. Für alle drei Systeme ist eine Lizenz erforderlich und verfügbar, siehe ProDiag in der Siemens Industry Mall Werden auf der S7-1500 neben GRAPH Schrittketten, zusätzlich ProDiag Überwachungen projektiert, ist für die Verwendung von ProDiag Überwachungen zusätzlich eine ProDiag Lizenz auf der S7-1500 CPU erforderlich. Sofern die Informationen der ProDiag Überwachungen oder GRAPH Bausteinen aus der Steuerung am HMI nicht mit den ProDiag Controls und stattdessen ausschließlich als Meldungen am HMI angezeigt werden, ist hierfür am HMI keine Lizenz erforderlich. In Version 17 sind für die WinCC Unified RT Systeme noch keine ProDiag Controls verfügbar. So dass derzeit nur die Visualisierung über ProDiag und oder GRAPH Meldungen möglich ist. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Juli 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf