29.08.2022 14:11 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, ein Software-Update-Service (SUS) ist eine bequeme Möglichkeit mit aktuellen Upgrades und Updates versorgt zu werden. Hat man den SUS als Downloadversion bestellt, so erhält man alle benötigten Daten bequem über das Internet. Mittels einer E-Mail werden Sie auf ein neues Upgrade hingewiesen: Durch Klicken des Links unter 1. erreichen Sie die Website „Online-Software-Delivery – Produktdownload“. Loggen Sie sich ein. Danach sollten Sie eine solche Zeile sehen: Klicken Sie den Download-Button, es öffnet sich folgendes Fenster: Unter (1) können Sie die Installationsdateien für SIMIT 11 herunterladen. In (2) finden Sie zwei PDF-Dokumente. Laden Sie beide herunter. Das Dokument „SIMIT SP_11.0_10.3 DL“ enthält eine Anleitung wie die Lizenz auf dem WIBU-Dongle auf die aktuelle Version aktualisiert werden kann. Weitere allgemeine Informationen zum Online Software Delivery (OSD) finden Sie in folgendem Beitrag: 109759444. Bei Fragen oder Problemen zu OSD hilft folgender Forenbeitrag: An wen wendet sich ein Kunde bei Problemen mit OSD? Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (MS) |
21.07.2023 10:24 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Weitere Informationen bzgl. der Lizenz enthält der FAQ Wie funktioniert der SIMIT Software Update Service (SUS)?. Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (MS) |
Folgen Sie uns auf