20.03.2023 13:02 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Konkret bei dem Thema Safety Telegramme müssen diese in die Safety Unit Grundsätzlich gelten bei einem Safety Programm in der Safety Unit die gleichen Grundsätze wie ohne Unit. Schreibzugriffe auf F-Daten (Safety-Telegramme) müssen zwingend im F-Programm, hier also in der Safety Unit, ausgeführt werden. Zum Datenaustausch mit dem Standardprogramm (was ggf. auch in einer anderen Unit liegt) empfiehlt es sich auch bei Safety Units, definierte Koppel-DBs anzulegen. Konzept siehe Kapitel 3.7 im Programmierleitfaden Safety. Die Standard DBs müssen bei der Relation der Safety Unit zur Standard Unit veröffentlicht werden. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf