20.07.2020 07:17 | |
Beigetreten: 01.08.2018 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
Guten Morgen, Wie ist es möglich nach einer Zeit X in das Startbild wieder zu springen . mfg ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/20/2020 07:51:26Neue Überschrift nach Splitten |
|
20.07.2020 08:02 | |
Beigetreten: 01.08.2018 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
er soll in das Startbild springen ! mfg |
20.07.2020 10:18 | |
Beigetreten: 01.08.2018 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
1. |
20.07.2020 14:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.09.2024 Beiträge: 33843 Bewertung: (4206) |
Ich habe dir mal etwas erstellt. Wird ein Bildwechsel durchgeführt auf "Wochenprogramm" oder "Einzelregner" und eines dieser Bilder bleibt dann für Zeit X angewählt, wird ein Bildwechsel auf das Startbild über eine Triggervariable ausgelöst. Leider wird dann kurz eine Fehlermeldung angezeigt, die ich nicht unterdrücken kann, aber in meinen Augen auch nicht störend ist. Kannst du dir ja mal anschauen, ob du damit leben kannst. DateianhangRegner_20200720.zip (217 Downloads) |
21.07.2020 07:07 | |
Beigetreten: 01.08.2018 Letzter Bes: 01.03.2022 Beiträge: 23 Bewertung: (0) |
danke wird gerade angeschaut |
Folgen Sie uns auf