01.09.2022 07:58 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
EtherNet/IP ist ein Standard zum Datenaustausch in industriellen Netzwerken. Da die SIMATIC S7-1200 und die S7-1500 ein sehr breit gefächertes Einsatzspektrum haben, bieten diese auch eine Möglichkeit über EtherNet/IP zu kommunizieren. Da EtherNet/IP in gewisser Weise auf dem CIP (Common Industrial Protocol) basiert, ist die Kommunikation zu einigen Teilnehmern in Ethernet/IP-Netzwerken auch über CIP möglich. Für diese Applikationen werden die folgenden Anwendungsbeispiele geboten:
Die in den Anwendungsbeispielen verwendeten Bausteine sind für den Anwender sehr effizient zu nutzen, da sie nur noch konfiguriert werden müssen. Allerdings sind die Bausteine nicht für jeden Anwendungsfall einsetzbar, zum Beispiel wenn auf Daten in Strukturen zugegriffen werden muss. Wenn die Funktionalitäten der CIP-Bibliotheken nicht ausreicht, werden im SIOS noch die folgenden beiden Anwendungsbeispiele geboten:
Mit Hilfe dieser Bibliotheken sollten die Funktionalitäten von EtherNet/IP nutzbar sein und die Programmierer unterstützt werden. Der folgende Forumsbeitrag könnte ebenfalls interessant sein, da mehr auf den Standard EtherNet/IP eingegangen wird: Hinweis: |
Folgen Sie uns auf