15.01.2024 20:03 | |||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Beim zurücksetzen auf Werkseinstellungen wird das Panel auf Default-Einstellungen zurückgesetzt. Dabei gehen vorhandene Daten, inklusive Projekt und HMI-Geräte-Passwort unwiderruflich, verloren. Z. B. wird die ausgewählte Image-/Runtime‑Version installiert, die Zeitzone wird auf UTC zurückgesetzt und das vorherige Projekt samt Benutzer und Parametersätzen gelöscht. Außerdem werden folgende Kommunikationsparameter zurückgesetzt: PN-Gerätename, IP-Adresse, Subnetzmaske, Router‑Adresse (Gateway), SNMP wird deaktiviert, primäre und sekundäre DNS-Adressen werden gelöscht, Ende der Topologieerkennung und Ende der Erfassung erreichbarer Teilnehmer werden deaktiviert, usw. Vorgehensweise mit SIMATIC ProSave V19: Achtung! Bei Unified Comfort Panels (PRO) kann auf die Werkseinstellungen nur über die 1‑Port‑Schnittstelle X2 zurückgesetzt werden. Bei Unified Basic Panels gibt es nur eine 1‑Port‑Schnittstelle X1, über die zurückgesetzt werden kann! 1. Menü Allgemein: Bild 1: Passendes Unified Panel und Ethernet mit Panel‑IP‑Adresse einstellen Bitte tragen Sie hier im ProSave die gleiche IP‑Adresse z. B. 192.168.0.1 ein, die beim UCP an der PN‑X2‑Schnittstelle und beim UBP an der PN‑X1‑Schnittstelle eingetragen ist. Diese IP-Adresse wird später nicht nur zum Auslesen des Gerätestatus benötigt, sondern sie wird dem Panel im Wartungsmodus vom Projektierungs-PC während des Updateprozesses zugewiesen. Bild 2: PG/PC-Schnittstelle und deren IP-Adresse unter Netzwerkverbindungen einstellen Bitte stellen Sie unter anderem sicher das an Ihrer PC‑Schnittstelle eine IP‑Adresse aus dem gleichen Subnetz des Panels z. B. 192.168.0.199 eingetragen ist. Voraussetzungen Bevor Sie ein Bediengerät über Ethernet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen können, benötigen Sie eine korrekt eingestellte PG/PC-Schnittstelle am Projektierungs-PC und die MAC-Adresse der entsprechenden Panel-Schnittstelle. 2. Menü OS-Update: Bild 3: Auf Werkseinstellungen zurücksetzen mit SIMATIC ProSave V19.0.0.0 Bitte vorher das Image downloaden und installieren. Anschließend das passende Panel-Image auf der Festplatte auswählen.: z. B. C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V19\Data\Hmi\Transfer\19.0\Images\UCP_7_22\UCP_7_22_V19_0.fwf 3. Gerätestatus über IP-Adresse auslesen 4. "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" anhaken. Tipp: Hier kann die angezeigte X2‑MAC‑Adresse durch Markieren kopiert und unten eingefügt werden! 5. Update OS-Schaltfläche drücken 6. Unified Panel in den Wartungsmodus versetzten, z. B. durch Neustart und gleichzeitigem drücken der Reset-Taste für 3 Sekunden oder über Control Panel / System Properties / Reboot / Reboot in maintenance mode. Bild 4: Transfer der Firmware Tabelle: „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“ funktioniert für folgende Unified Panels
Es funktioniert auch aus VM-Ware heraus, z. B. -> VM virtual Network Editor:
-> IP-Adresse in VM-Guest:
-> PG/PC-Schnittstelle in VM-Guest:
-> IP-Adresse und PG/PC-Schnittstelle im Host:
Die Überprüfung der Adressen der Panel-Ziel-Schnittstelle ist über die Eingabeaufforderung folgendermaßen möglich: pathping <Panel-IP> // z. B.
Ergebnis:
arp -a <Panel-IP> // z. B. zeigt MAC-Adresse
Ergebnis:
Weitere Informationen: Handbuch WinCC Unified V19 Download SIMATIC ProSave V19 über DVD2 im „Support“-Ordner Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
||||||||||||||||||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf