Industry Online Support
Technical Forum
09.02.2012 20:33 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (0) |
Hallo Freunde! Möchte mit der Logo eine Gewichtsmessung im Bereich ca. 5-300g realisieren ... wichtig ist dabei eine Genauigkeit von 0,1g ... gibts da brauchbare Druck- oder andere Sensoren die man zur Gewichtsmessung in diesem Bereich und mit ausreichender Genauigkeit verwenden kann? Alternativ aber teuer, könnte man auf Feinwaagen (http://www.pce-instruments.com/deutsch/product_info.php/info/p11120_Feinwaage-PCE-PM-0-3-T.html) zurückgreifen diese gibt es mit Analogschnittstellen4-20mA... bekomme ich diese ohne Qualitätsverlust in die Logo ... ? wenn ja wie und wo müsste ich das Teil anschließen?jedoch benötige ich eigentlich den ganzen Schnickschnack (Tastenfeld, Anzeige usw.) der Waage selbst nicht, weil das Teil dann automatisiert zur Füllstandsmessung bzw. -überwachung arbeiten soll ... wer also eine alternative Idee der Umsetzung hat darf sich gern melden! Ich sage im Voraus schonmal, Danke! |
Folgen Sie uns auf