14.02.2022 20:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Im TIA Portal gibt es mehrere Sicherungsmöglichkeiten für S7-CPUs. Es stehen aber auch andere Möglichkeiten für ein Backup und Restore zur Verfügung. Möglichkeiten und Vorgehen: 1. Laden des Geräts als neue Station (Hardware und Software)… Projekt in der PNV markieren -> in der Online-Lasche diese Funktion ausführen 2. Nicht spezifizierte CPU anlegen In der Gerätesicht die CPU ermitteln lassen und anschließend von Gerät laden 3. Online-Sicherung im TIA Portal CPU markieren - > in die Online-Lasche gehen -> Sicherung von Online-Gerät laden-> diese markieren und in die CPU wieder runterladen 4. Online-Sicherung im Webserver Auf den Webserver gehen -> Online-Sicherungs-Lasche aufmachen (entspr. Zugriffsrechte müssen aktiviert sein) 5. Sicherungen über das CPU-Display Zu Display-Einstellungen gehen 6. Gerät auf die Festplatte laden PLC mit Drag&Drop auf benutzer-definierten Card Reader ziehen oder über das Menü „Projekt“ auf die Memory Card schreiben 7. Momentaufnahme der Beobachtungswerte Online verbinden -> Datenbausteine in der PNV markieren -> über die rechte MT diese Funktion durchführen oder Online verbinden -> DB-Editor öffnen -> Momentaufnahme-Button drücken Gerät sichern -> Komplettsicherung und anschl. Gerät wiederherstellen Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC -S7-1500-1200-FB-GER (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 03/05/2024 10:10:35 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
19.02.2024 13:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo Prof. Frink, bei der neuen CPU 6ES7515-2AN03-0AB0 CPU 1515-2 PN, 1MB Prog., 4,5MB Daten handelt es sich um eine V3.x CPU, die erst ab STEP 7 Version V18 projektiert werden kann. Die projektierte Firmwareversion und die tatsächlich auf der CPU vorhandene Firmware müssen nicht übereinstimmen. Projektierungen mit früheren STEP 7 (TIA Portal) Versionen, die noch nicht einen gewissen Firmware Stand im Katalog hatten, sind aufwärtskompatibel einsetzbar. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Online-Backup aus dem TIA Portal V17 mit der neuen HW funktioniert. Nähere Vorgehensweise finden Sie im V17‑Handbuch! Weitere Informationen: FAQ Wie können Sie die Projektdaten laden, wenn die in der S7-1500 CPU installierte Firmwareversion nicht im Hardwarekatalog Ihrer STEP 7 (TIA Portal) Version auswählbar ist? Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
28.03.2024 13:29 | |
Beigetreten: 05.07.2013 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 3107 Bewertung:
|
Hallo Fachberatung,
der Download von TIA V17 auf die V3.0-CPU funktioniert, aber das Backup ist uns leider nicht möglich. Gruss Frink |
Pi is exactly three! |
|
03.04.2024 16:08 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo Prof. Frink, Das Vorgehen und weitere Voraussetzungen finden Sie im V18 Handbuch! Hinweis Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: April 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
15.04.2024 09:39 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung:
|
Hallo Prof. Frink, bitte wende dich über einem Support Request an uns. Dann können wir dieses Verhalten genauer analysieren. Support Request Anfrage erstellen Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (NJ) |
Folgen Sie uns auf