19.12.2023 06:41 | |
Beigetreten: 18.01.2023 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Ich habe das ziemlich gleiche Problem, aber ich kenne zusätzlich noch nicht den genauen Dateinamen. Da abgelegt mit Datum und Uhrzeit im Namen. Wie kann ich nach den Dateinamen im Verzeichnis suchen? Mit VB ists bei mit ähnlich. Wenn ich eins lese und weiß was es machen soll versteh ichs so halbwegs, aber eigentlich habe ich keine Ahnung. Und Zeit ist halt auch nie wirklich vorhanden das mal zu lernen... [snip] ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/19/2023 11:21:17Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/19/2023 11:47:31Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
Folgen Sie uns auf