05.12.2017 14:20 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo miteinander, ich bräuchte eure Hilfe da ich noch nicht lange im TIA PORTAL Programmiere. Es geht darum das ich bei einen HMI-Panel die Situation habe das ich zwei Buttons habe einmal Spindel EIN (für die Freigabe) und einmal Rotation EIN(Spindelt dreht sich) sobald die zwei Aktiv sind und ich einen Bildwechsel mache zb ins Hauptmenü Stoppt die Spindel abrubt dies will ich jedoch verhindern das ich den Bildwechsel sperre solange die Spindel läuft so nun meine Frage ist wie kann ich das machen? Danke schon mal im vorraus MFG AutoGen_6469657 ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6469657 am: 05.12.2017 14:22:08Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05.12.2017 14:37:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.12.2017 09:08 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank, es lag an meiner Parametrierung. AutoGen_6469657 |
Folgen Sie uns auf