31.01.2019 09:42 | |
Beigetreten: 18.04.2015 Letzter Bes: 17.03.2023 Beiträge: 148 Bewertung:
|
Nochmal zur Rückmeldung, die Ausschaltverzögerung kann man weg lassen das geht wenn der Wert der Wochenschaltuhr höher ist wie der Wert der hinten errechnet werden soll. Auf die Gefahr hin das das ganze wieder gesplittet wird, hoffe ich aber das es trotzdem hier bleibt. Wenn ich nun über das Access Toll jeden Tag einen Wert in die Exel Tabelle schreiben möchte ist das dann möglich? Der Synchronisierungszeitraum wäre dann zu hoch - gibt es da noch einen Trick?! Ansonsten die Frage ob es irgendwie möglich wäre den Tageswert irgendwie zu loggen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 31.01.2019 10:18:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
31.01.2019 10:16 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.11.2023 Beiträge: 31491 Bewertung:
|
Nein, da gibt es keinen speziellen Trick. Für den Synchronisierungszeitraum kannst du als höchstes 60 Sekunden angeben.
DateianhangLOGO! Access Tool Help_de_DE Seite 12.pdf (51 Downloads) |
Folgen Sie uns auf