28.01.2019 16:57 | |
Beigetreten: 11.04.2014 Letzter Bes: 16.05.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hi, im Titel steht zwar Logo8 und externe LAN/WLAN Relaiskarten, doch schliesse ich mich den dieser Frage mit der LOGO7 an, wie folgt: suche nach einer Möglichkeit, einen Alarm ins Haus zu bringen es sind eine 0BA7 als Server zusammen mit einem HMI (KT300 basic) und eine 0BA8 als Client (spätere Erweiterung) die beiden LOGO Steuerungen kommunizieren über WLAN und sind ca 15m von einander und ca 20 vom Haus entfernt. Kabel kommen nicht in Frage, wegen Potentialdifferenzen, vor allem bei Gewitter es git u.a. eine Überwachung, die einen akustischen Alarm auslöst (0BA7-Q4 Blinklampe mit Schallgeber) diesen Alarm möchte ich in einer geeigneter Art im Haus erhalten, doch ohne eine zusätzliche Installation, wie einen Sender bei der 0BA7 und entspr Empfänger im Haus. Ein Raspberry läuft im Haus für andere unabhängige Zwecke, könnte jedoch Problemlos als Alarm-Geber dienen mein Problem ist nun lediglich, wie kann dieser die entsprechende Variable von Q4 (v9.3) empfangen und auswerten? ist an so etwas überhaupt zu denken? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 29.01.2019 06:26:58Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf