07.07.2022 07:41 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 1314 Bewertung: (123)
|
Generell verwendet OPC UA verschiedene Status Codes, die durch den Anwender ausgewertet werden können um eventuelle Kommunikationsfehler festzustellen. Dies ist mit der Steuerung sowohl als Client (S7-1500) als auch als Server (S7-1200/1500) möglich. Dieser Baustein gibt am Ausgang status die genannten Codes aus, die der Anwender zur Fehleranalyse oder zur Feststellung der fehlerfreien Datenübertragung verwenden kann. Hinweis: |
Folgen Sie uns auf