30.11.2023 10:14 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo, ich habe scheinbar das gleiche Problem. Wir haben mehrere G120 Umrichter in einem Projekt und ich möchte diese über die Drehzahl regeln. Der Kunde wünscht folgende Daten auslesen zu können: Wenn ich es richtig verstanden hab, dann kann ich den SinaSpeed nur mit dem Standardtelegramm 1 verwenden? Anmerkung: Vielen Dank schon mal, K. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: PA2022 am: 11/30/2023 10:17:04Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 11/30/2023 13:23:59Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.12.2023 09:52 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung:
|
Hallo PA2022, das was du suchst, ist SINA_Speed_TLG20 Das findest du hier https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109747655 ganz unten, unter:Bibliothek LSINAExt "Library SINAMICS Extended" Da ist zwar noch die Leistung und die Namur Rückmeldung dabei, aber das musst du ja nicht verwenden. Wenn es dich stört, kannst du ja den SINA_Speed selber umprogrammieren.
|
With best regards, |
|
06.12.2023 13:02 | |
Beigetreten: 26.09.2022 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Guten morgen, falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte:
support.industry.siemens.com
[snip]
Dateianhang109747655_LSINAExt_DOC_v101_de.pdf (57 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 12/06/2023 13:16:15Textformatierung und Link optimiert, PDF-Datei von Link angehängt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf