20.07.2015 20:57 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Moin moin. Gibt es eigentlich schon irgendwelche neuerungen zu der app oder wird die nicht mehr weiter geführt? ich find die ja echt klasse nur bekomme ich keine verbindung von außerhalb des eigenen Netzwerkes hin. Hat das schon jemand geschafft und wenn ja, wie? Danke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.07.2015 09:11:39Neue Überschrift nach splitten |
|
20.07.2015 21:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Falls du mit der 0BA8 arbeitest, hier mal ein neueres Thema: |
20.07.2015 21:35 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo zusammen, bin bei meiner Recherche auch auf TeslaMultiScada gestoßen: https://play.google.com/store/apps/details?id=multiprotocol.tesla.scada Das App kann direkt mit einer S7. es gibt auch andere Versionen z.B. über OPC UA. Hab die Demo probiert -> leicht zum Einrichten und vor allem super schnell. Mfg mm76 |
20.07.2015 21:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Kann es auch mit der Logo? |
21.07.2015 14:03 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Weil es auch schon App gibt, welche zwar mit einer 0BA7 funktionieren, mit der 0BA8 aber nicht. |
21.07.2015 14:05 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Da kann ich nichts dazu sagen, da ich nicht mit Logos arbeite. Einfach probieren ... |
Folgen Sie uns auf