09.05.2022 10:07 | |
Beigetreten: 04.10.2021 Letzter Bes: 07.09.2023 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Funktioniert das auch bei einer LOGO8 0BA0.Standard? Diese hat bereits 24 DI, ich benötige allerdings 34. Da kann ich die Zeilen ja nicht einfach erweitern. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/09/2022 13:56:37Neue Überschrift nach Splitten |
|
10.05.2022 00:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.06.2024 Beiträge: 2202 Bewertung: (98) |
Dann aber mit Modbus TCP |
Folgen Sie uns auf