29.03.2022 11:38 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Bei der Migration von STEP7 V5.x Projekten in TIA Portal kann bei der Projektmigration ausgewählt werden, ob die Hardware in das neue Projekt übernommen werden soll. Für den Fall, dass die Hardwarekonfiguration des zu migrierenden Projekts nicht in TIA Portal übernommen werden kann, gibt es folgende Möglichkeiten: 1. Migration ohne Hardwarekonfiguration 2. Betroffene Stationen löschen 3. Einzelne Komponenten durch ersatzteilkompatible Nachfolger ersetzen Hinweis Eure Fachberatung Deutschland (JS) |
Folgen Sie uns auf