07.08.2014 19:15 | |
Beigetreten: 16.04.2006 Letzter Bes: 10.04.2018 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Gemeinde Ich habe da mal ein Problem: Ich habe in verschiedenen Foren und Google und frag nicht wo gesucht aber keine echte Antwort gefunden. Deshalb muss ich leider euch belästigen. Ich habe zwei OBA7 im Master Master betrieb. Ich habe die Versuchsprogramme dafür mit der Erklärung nachgebaut (Master Master Kommunikation). Die einfachen Analogwerte (Wort) von den Frequenzzählern habe ich auch gut übertragen können. Nun habe ich einen Zähler eingesetzt und wollte das Ergebniss übertragen. Da der Zähler ein DW (Doppelwort) ist habe ich auch bei der Verbindung den VB5 von 2 auf 4 Byte hochgesetzt. Bei der 2. Logo habe ich versucht die Werte irgendwie zu erfassen, indem ich 2 NAI mit den VB5 und VB7 vergeben habe. Dabei kamen leider keine verwertbare Ergebnisse heraus. Nachdem ich 15NAIs mit den VB0-14 vergeben habe habe ich zwar den Sekundentakt aus meiner 1. Logo auf einem der VBs erkennen können aber der Zählte bei jedem Schritt um 265 hoch. Ich bin sicher das bedeutet etwas, ich weiss nur nicht was. Vieleicht kann mir jemand (mit gaaanz einfachen Worten) erklären wie ich es Richtig machen muß. Den Wert will ich später (mit anderen Werten aus anderen Logos) auf einer S7-300 übertragen. Aber das kommt erst später. Anbei die beiden Programme für die beiden Logos. Ich danke euch schon jetzt für jede konstruktive Hilfe die ihr mir zukommen lassen könnt. mfgFB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;} Dateianhang2 Logoprogramme.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: La Forge am: 07.08.2014 19:17Zuletzt bearbeitet von: La Forge am: 07.08.2014 19:17 |
|
08.08.2014 08:48 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
x |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 08.08.2014 10:08 |
|
Folgen Sie uns auf