25.06.2019 14:39 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Wer billig kauft, der kauft eventuell zwei Mal. Unabhängig vom Wertebereich des PT100 wird in der Logo immer -50°C bis +200°C eingestellt. Mit deinem PT100 kannst du dann den Bereich von -50°C bis -20°C nicht nutzen, weil der Fühler es nicht kann und im Bereich zwischen 200°C und 250°C kannst du den Fühler nicht nutzen, weil die Logo es nicht kann. Was den Analogverstärker angeht, sollte man sich selber überlegen, wie man damit am besten klar kommt. Die Auswahl, ob es 0..10V, 0..20mA, 4..20mA, PT100/PT1000 oder kein Sensor ist, hat mit der Hardware nichts zu tun und ist sowas wie eine Einstellhilfe. Wenn du den Analogverstärker auf PT100/PT1000 mit der Auflösung 0,1°C stellst, dann steht Gain auf 2,5 und Offset auf -500. Du kannst natürlich auch genauso gut "kein Sensor" auswählen und Gain 2,5 sowie Offset -500 direkt eintippen, das kommt aufs Gleiche raus. In der letztgenannten Variante kannst du nun den Offset ändern. Wenn dir z.B. 6°C zuviel angezeigt wird, sind das 60 Zehntel, als änderst du die -500 auf -560. Bevor du allerdings am Offset rumspielst, würde ich prüfen, ob die 6°C auch für andere Temperaturen gilt. Wenn dein Fühler nicht normgerecht ist, könnte es auch sein, dass Gain noch verändert werden muss. Siehe auch Beispiel im Anhang M.f.G. Scorp DateianhangPT100_PT1000.zip (161 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
25.06.2019 23:12 | |
Beigetreten: 08.02.2015 Letzter Bes: 14.01.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo der Fühler der als erstes eingebaut war ist Gewassert . jetzt habe ich mir ein paar neue besorgt und mit diesen Fühler habe ich solche Abweichungen.Habe das Programm beigefügt . wie gesagt ist noch im aufbau . Fertigstellung und Ordnung zum Schluß
DateianhangLogo Garten und Pool forum.zip (128 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Strangeland1975 am: 06/25/2019 23:15:00 |
|
26.06.2019 00:46 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo, Du nutzt die Eingänge Ai1 & AI2 für das AM 2 RTD. Sind die Eingänge auf dem BM deaktiviert ? Warum verbindest Du Ai1 bzw. Ai2 direkt auf die NaQ1 / NaQ3 und nicht über die Analogverstärker B017 / B018 ? Was machst Du mit den Netzwerkausgängen ? Wenn Du nur einen Teil der Anlage über die Analogverstärker anpasst und den anderen nicht, so kann das nur "Kuddekmuddel geben" Tut mir leid, da fehlt noch einiges an Info !! mfG PS.: Wiso verbrauchst Du soviele Taster fürs Menue. In Anhang ein Vorschlag mit 2 Tasten.. DateianhangMenu Test.zip (127 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 06/26/2019 01:32:06Anhang Menusteuerung |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
26.06.2019 16:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 33410 Bewertung:
|
Mit diesem Link findest du die Bestellnummern zu den Erweiterungsmodulen, deren Bestellnummern haben sich nicht geändert: Mit diesem Link findest du die Bestellnummern zu den Basismodulen und dem TDE, deren Bestellnummern haben sich geändert: Die LOGO! LOGO! 24RCE(o) ist für 24 VAC/DC und hat Relaisausgänge. Die LOGO! LOGO! 24CE(o) ist für 24 VDC und hat Transistorsausgänge. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06/26/2019 16:57:00 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf