12.03.2009 15:12 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, welche Anlauf-OBs hast du drin? Und was steht in der HK-Konfig bei der CPU im Register Anlauf unter "Anlauf nach Netz Ein"? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
13.03.2009 07:40 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, dann schau doch das nächste mal in den Diagnosepuffer. Vielleicht findet sich da etwas verwertbares. Hast du Profibus dran? Wenn ja OB82/OB86 drin? Vielleicht wollte deine CPU ja starten, aber beim Hochlauf gab es ein Ereignis am DP was die CPU veranlasst in den OB82/OB86 zu springen. Wenn dieser fehlt -> STOP. Wenn du nur die Stromversorgung der CPU kurz ausschaltest bleiben alle Slaves aktiv und das Problem tritt somit nicht auf. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
15.05.2015 09:52 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
|
Folgen Sie uns auf