03.11.2009 11:17 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo Gringo, ich würde Dir auch zu einer 12/24 RC raten. Die hat gegenüber der 230RC 4 Analogeingänge für 0-10V. Der Shop hier ist für Sensoren ganz gut: http://www.fuehlersysteme.de/26/Feuchte/Feuchtefuehler.html Da gibt´s z.B. Temperatur-/Feuchtefühler mit 0-10V Ausgang. Somit bräuchtest Du dafür keine Erweiterungsmodule für LOGO! Allerdings wirst Du vermutl. digitale Erweiterungsmodule brauchen, um Deine Verbraucher anschließen zu können - LOGO! selber hat nur 4 Ausgänge. Dann brauchst Du noch ein Netzteil 24V. Das was Du da vorhast, hört sich alles machbar mit LOGO! an. Hab selbst eine LOGO! + TD am Terra, allerdings ohne Feuchtefühler. Ich sprühe halt 3x am Tag (per Schaltuhr) für 10 od. 12 Sekunden. An der Anzahl von Werte die man anzeigen kann sollte es nicht scheitern. Bei der aktuellen LOGO! kannst Du ja 50 Meldungen generieren. Jede Meldung kann wieder mehrere Werte enhalten. Kannst ja das Forum auch nochmal etwas durchstöbern. Es gibt ein paar andere Beiträge über LOGO! am Terrarium. Auch der Beitrag Astro-Uhr wäre da evtl. interessant für Dich. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
08.11.2009 10:29 | |
Beiträge: 39 Bewertung: (2) |
Wenns wirklich die Logo 12/24 wird, wäre eine Relais-Spannung von auch 24 Volt ideal. Da gäbs bei Conrad z.B. das hier: 505893 (14,14€) Wenns etwas komfortabler sein darf, hier noch ein kleines Spielzeug von BTR-Netcom. Hier hat das Relais noch einen Kippschalter zum Manuellen Auto-Ein-Aus umschalten für Test- oder Service-Zwecke. KRA-S-M6/21 DateianhangKRA-S-M6-21.pdf (126 Downloads) |
09.11.2009 21:05 | |
Beiträge: 152 Bewertung: (8) |
Oh ja leider billig ist die sache nicht aber dafür kann man ein terrarium echt gut steuern hab gut 1000€ für ausgegeben. MFG Philipp |
Folgen Sie uns auf