13.07.2022 08:15 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 04.10.2024 Beiträge: 3959 Bewertung: (590)
|
Hi, Ein LOGO! 8-Gerät kann bis zu 16 S7-Kommunikationsverbindungen. Ich würde auch die LOGO! als Client verwenden - da gibt es auch ein Beispiel auf der Siemens Homepage: LOGO! - S7-Verbindung mit LOGO! Client und S7-1200/1500 ServerGruß, Towome EDIT: Die aktuelle 1214C kann diese Anzahl an S7-Verbindungen: 8 reserviert / 14 max. |
Zuletzt bearbeitet von: Towome am: 07/13/2022 11:13:14
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf