17.09.2008 08:03 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, es gibt einen FAQ zum löschen der .dcf Datei: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26134056 Eventuell hilft es auch die Ordnerberechtigungen neu zu setzen: Auf den Projektordner: rechtsklick -Properties - Security , Button "Advanced" klicken, Die Option "Replace permission entries on all child objects..." setzen und mit OK ausführen. Gruß |
17.09.2008 09:56 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, das sieht nicht gut aus, wenn Du nicht einmal ein neues Projekt anlegen kannst. Das mit dem Rechnernamen ändern könnte evtl die Ursache sein. Aber Du hast ja danach den SQL Server und WinCC neu installiert. Evtl. können Dir die folgenden FAQs einen Hiweis geben. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23711489 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22681687 |
22.09.2008 13:52 | |
Beiträge: 1776 Bewertung: (95)
|
Hi, hast Du schon eine Lösung von der Hotline |
Folgen Sie uns auf