02.07.2014 11:47 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2167) |
Hallo Sit, wenn beim Deaktivieren der Runtime der Balken bei "Alarm Logging RunTime" auf"35%" stehen bleibt, sollte der Prozess "CCAlgRtServer.exe" noch nicht beendet sein. Wenn doch, dann müsste er schon vorher abgestürzt sein. In diesem Fall müsste der Prozess überwacht werden, um einen dump vom Absturz zu erhalten. Bei Windows 7 geht das mit AdPlus. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/45020870 MfG Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Folgen Sie uns auf