08.03.2021 14:57 | |
Beigetreten: 13.09.2013 Letzter Bes: 27.11.2023 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, wir habe den gleichen Fehler nach dem Hochrüsten von 7.4.1.12. nach 7.4.1.16. Es erscheint nach dem öffnen des Web ein grauer Bildschirm. Auf dem Webserver selbst sind die Bilder. Die benannte Einstellung in der SimaticShell gibt es jedoch nicht. Was uns aufgefallen ist, die Datengröße der PD_ in der V16 ist wesentlich kleiner als in der V12. Nehme ich die Bilder aus der V12 und kopiere sie aus den Webserver V16, werden sie angezeigt. Was könnte hier das Problem sein? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/09/2021 08:54:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf