28.10.2014 12:34 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Die Meldung lautet: Fehler in Script <dateiAuswahlWin7> in Zeile 28 Wiederrum läuft alles durch, wenn ich ein Verzeichnis auswähle. Ich habe das Listing mal in den Anhang gepackt. Gruß Bernd DateianhangDateiauswahl.zip (76 Downloads) |
29.10.2014 14:51 | |
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, warum verwendest du nicht einfach die Systemfunktionen "ÖffneDateiBrowser" und "StarteProgram"? K!ke |
01.11.2014 16:26 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Da hast du Recht. Habe ich ausprobiert und funktioniert genau so wie ich es brauche. Vielen Dank für den Tipp. Aber trotzdem wundert es mich , dass die vbs-Funktion in auf dem Rechner so nicht geht. Bei anderen funtioniert es wenigstens so, dass einige Dateiarten korrekt zurückgegeben werden. Ich stelle mal die reine VBS-Datei ein. Vielleicht hat dazu noch jemnad eine Idee. Vielen Dank erst einmal. Gruß Bernd PS: jetzt mit vbs-Datei DateianhangVBS_Dateiauswahl.zip (80 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: somics am: 03.11.2014 09:40 |
|
Folgen Sie uns auf