Industry Online Support
Technical Forum
06.11.2007 10:34 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, in WinCC gibt es meines Wissens nichts dergleichen. Aber versuch es doch mal mit der Windows Ereignisanzeige oder dem Windows System Monitor siehe die ersten 3 Beiträge im Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22892165 Viel Erfolg April |
06.11.2007 21:16 | |
Beiträge: 433 Bewertung:
|
Hallo April, in der Ereignisanzeige steht auch nichts drin. Tomcat |
09.11.2007 13:21 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi sieht so aus als müsstest Du in den saueren Apfel beißen. ![]() Leider habe ich keine bessere Lösung Gruß April |
Folgen Sie uns auf