13.08.2013 11:24 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (27) |
Hallo, mir ist so ein Cleaner nicht bekannt. Ich hatte auch Probleme beim Deinstallieren (da wollte ich auf WinCC Prof. V12 hochrüsten), bis ich die Online-Hilfe gelesen habe . Ist leider nicht so intuitiv, also mit einem Klick zu machen, aber nach der Anleitung hat es funktioniert und ich konnte die neue Version installieren. Wenn Du schon etwas Deinstalliert hast, kann es sein, dass das Vorgehen in der Anleitung nicht mehr funktioniert. Dann wenn möglich am Besten den Rechner neu aufsetzen. Im Anhang habe ich mal die entsprechenden Seiten angehängt. DateianhangC:\Users\Z000iiiH\Desktop\InstallNotes.pdf (665 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |