04.10.2021 12:05 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung: (134)
|
Bei WinCC steht keine Kommunikation zur Verfügung, um Teilnehmer direkt über BACnet zu koppeln. Ein möglicher Lösungsvorschlag wäre eine Kopplung mit Hilfe eines SIMATIC PN/BACnet LINK. Zu beachten hierbei wäre, dass zwischen dem PN/BACnet LINK und WinCC ein PROFINET IO Controller vorhanden sein muss, mit dem WinCC Daten austauchen kann. Als PROFINET IO Controller könnte dann z.B. eine SIMATIC S7-1200 oder SIMATIC S7-1500 zum Einsatz kommen. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Oktober 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- Kommunikation-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf