21.07.2007 16:42 | |
Beigetreten: 05.12.2005 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Benutze jetzt den Siemens USB - MPI/Profibus Adapter. |
23.07.2007 10:03 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo FvP, ja, mit der USB Schnittstelle unter dem V 1.1 Profil geht es. Das wäre noch die Alternative gewesen. Viele Grüße J_Bell |
06.08.2008 10:43 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (411) |
Hallo Servicetechniker, kennst Du den FAQ schon? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7-Routing über eine PG/PC-Station zu ermöglichen? Viele Grüße J_Bell |
06.08.2008 11:59 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Danke, werd ich mir mal anschaun! |
~(‾▿‾)~ |
|