Industry Online Support
Technical Forum
28.05.2010 13:25 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
Hallo, wo liegt die Dll den? Vielleicht findet WinCC die DLL im Verzeichnis nicht, da die Pfad Variable nicht passend ist. In diesem Fall würde auch das Rüberkopieren nicht weiterhelfen. Waren die zwei Dateien denn überhaupt unterschiedlich? Größe Zeitstempel? MfG, Servicetechniker. P.S.: Mal testweise umbenennen, ob er dann anmeckert, dass die Dll fehlt. Dann weiß man zumindest, dass er die dll versucht zu laden. Falls es die Pfadvariable unter Windows ist hier mal schaun ob der Pfad zu WinCC eingetragen ist: http://rolfrost.de/astro/path.gif |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 28.05.2010 13:28~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf