13.04.2011 20:27 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Scout ist V4.1.2.4 Und Wincc flex wurde nach Scout installiert. |
14.04.2011 04:30 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 22292 Bewertung:
|
Hallo laut Kompatibilitätsliste ist für SIMOTION Scout V4.1.2 nur der SP1 von WinCCflex 2008 für den integrierten Betrieb freigegeben. Für WinCCflex 2008 SP2 wäre Scout V4.1.4. nötig. Kann das vielleicht die Ursache für die fehlende Integration sein? Gruß Christoph |
14.04.2011 14:40 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hm gute Frage ist die Option versteckt (bei Erweitert oder der gleichen)? Ist mir nicht bewustb das die es die Option bei der Installation gab. |
14.04.2011 15:10 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.07.2024 Beiträge: 22292 Bewertung:
|
Hi, bei der Installation von WinCCflex muss wie im ersten Bild die Integration gesetzt sein (standard) und im Scout unter Extras-> Einstellungen -> WinCCflexible muss die Verwendung freigeschaltet sein (bild2). Gruß Christoph DateianhangScout_Wcc.zip (257 Downloads) |
Folgen Sie uns auf