11.04.2006 09:52 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, ich kenne eigentlich nur die Lösung mit einem Repeater => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22584322aber das hilft Dir sicherlich jetzt auch nicht unbedingt weiter. Man könnte eventuelle über das "Lebensbit" bzw. einen Taktmerker aus der CPU heruasbekommen, ob die enstprechende CPU noch "läuft". Man fragt in einem script dieses "Bit" ab. Wenn es nicht mehr da ist (bzw. es keine Änderung dieses Bits mehr gibt), dann kann man ja eine Funktion aufrufen => Steuerung wechseln. Das Skript kann manjweils über den "Aufgabenplaner" minütlich aufrufen. Es besteht dann zwar immer noch eine "Lücke" vonmax.1 Minute, aber diekann man eventuell verkraften! Eine andere Möglichkeit seheich sonst nicht. Gruß |
Folgen Sie uns auf