31.01.2013 08:30 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Habe ein Problem mit der Lizenz für WinCC Flexible Sm@art Access. Ich betreibe eine Maschinenbedienung über einen PC mit WinCC Flex. In der Projektierung ist unter Geräteeinstellungen kein Haken bei Sm@art Access + Sm@art Service gemacht. Trotzdem verlangt (Bildschirmmeldung) das System die Lizenz für Sm@art Access. Über den PC werden auch Fernzugriffe auf die Steuerung der Maschine (nicht auf die Bedienoberfläche) per VPN durchgeführt. Der Weiteren,sind auf dem PC Step 7 und diverse andere Simatic Komponenten als Service Station eingerichtet. Dies ist von meinem Kunden (es ist sein PC) aufgespielt und eingerichtet worden. Die exakt gleicheProjektierung wird auch auf einem anderen PC (ohne VPN, Step 7, usw.) betrieben. Dort wird die Lizenz nicht angemängelt. Ist da jemandem schon mal so etwas vorgekommen oder hat entsprechende Erfahrungen gemacht? Können externe Programme einen Zugriff auf WinCC Flex starten, der die Lizenz erfordert? |
31.01.2013 09:41 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hier die Meldung der fehlenden Lizenz. Durch Aktivierung der 14 Tage Trial Lizenzen konnte ich im License Manager sehen, dass die Lizenz für Sm@art Access benötigt wurde. |
Folgen Sie uns auf