27.11.2008 16:00 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung: (102)
|
Hallo Eleu, vielleicht war Pinkys PC einfach nicht in der Domäne und es hat deshalb ohne Probleme funktioniert. Also meiner Meinung nach hast du jetzt zwei Möglichkeiten: Die erste ist du lässt alles so wie es ist. Sprich den Dienst deaktiviert und behälst es im Hinterkopf, falls mal Probleme auftreten sollten immer zuerst schauen ob es nach dem aktivieren auch auftritt. Vorallem das auch irgendwo dokumentieren falls mal andere Kollegen die Anlage übernehmen oder betreuen müssen wenn du nicht da bist. Denn du hast ja gesagt WinCC läuft bei dir ohne Probleme mit PLCSim zusammen. Und solange alles läuft wäre es ja auch ok. Die zweite Möglichkeit und meiner Meinung nach die bessere. Du setzt dich nochmal mit deinem Admin zusammen und fragst ihn warum denn dieser Dienst bei euch in der Domäne deaktiviert ist. Vielleicht (will ihm natürlich nichts unterstellen) hat er es auch nur der einfachheit halber gemacht und garkeinen genauen Grund dass die Datei und Druckerfreigabe nicht installiert ist. Denn ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen dass es schon wichtig ist. Denn wenn man so im WinCC Projektpfad im Windowsexplorer durchschaut trifft man ja doch das eine oder andere mal die "Hand" unter einem Ordner an. Und fragen (den Domain Admin) kostet ja im Normalfall nichts und kann viele Dinge klären MfG Cumu |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 27.11.2008 16:01Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|