20.11.2015 17:23 | |
Beigetreten: 03.06.2014 Letzter Bes: 26.09.2024 Beiträge: 660 Bewertung: (193) |
Hallo mm76, versuch es mal mit der Methode, die in diesem FAQ beschrieben ist: Hier steht zwar, dass es für S7-1200/1500 ist, aber ich konnte es ohne Kompilierungsfehler in einem FB in einer 300er projektieren. Denke, es ist einen Versuch wert. Worum geht's eigentlich? Beispiel 1: Beispiel 2: Wie gesagt, nur eine Idee, ohne Garantie. |
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ★ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |
|
Folgen Sie uns auf