08.04.2016 08:06 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 21352 Bewertung:
|
Hallo, jetzt wirfst du 2 Sachen durcheinander. Wenn die Schaltschränke 1 zu 1 identisch sind únd jeder seinen eigenen AP hat dann sollte man schauen wie nah die Schaltschränke beieinander stehen, nicht das sich die verschiedenen AP's in die Quere kommen und sich gegenseitig stören, das wäre dann wieder kontraproduktiv. Die CPU hat einen integrierten WebServer, sprich auf der CPU selber ist ein Server der Webseiten zur Verfügung stellt (einfach ausgedrückt), das hat nichts mit Sm@rtService zu tun, dieser wird auf den HMI Panels benötigt wenn ein Zugriff per Remote auf das Panel erfolgen soll. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/29801480 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/103473392 Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.04.2016 08:20 | |
Beigetreten: 07.03.2016 Letzter Bes: 10.03.2020 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Mit Fernwartung meinte ich nur, dass ich per Teamviewer o.ä. auf das Tablet zugreifen kann. |
Folgen Sie uns auf