08.06.2010 10:24 | |
Beiträge: 50 Bewertung: (5) |
Kann man denn die Rechner einfach so clonen? Meiner Meinung nach muss man den SQL-Server neu installieren nachdem man einen Rechner umbenannt hat... |
08.06.2010 11:32 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
Des Server-Package wurde schon neu erstellt und neu geladen.... Es sind 1 Server und 3 Clients, also denke ich Mehrplatzsystem..... |
08.06.2010 12:14 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
nein die Rechner sind in keiner Domaine, nur in der Standard-Arbeitsgruppe von Wndows...... |
08.06.2010 12:53 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
Ich habe einfach kurzen den eigentlich Server, durch den Clients "ersetzt" und das Projekt gestartet. Mehr nicht.... |
08.06.2010 12:55 | |
Beiträge: 91 Bewertung: (6) |
Wurde das Projekt aus dem SIMATIC Manager heraus auf den Client geladen? |
08.06.2010 13:01 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
nein ist ein reines WinCC-Projekt |
09.06.2010 09:13 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (2) |
Die meinst sicher diese Liste die mann im WinCC sieht wenn man unter Rechner geht... Da ist er drinnen..... |
Folgen Sie uns auf