18.02.2024 16:03 | |
Beigetreten: 16.02.2024 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Forum, ich möchte mit meinem Windgeber die Geschwindigkeit im Display der Logo angezeigt bekommen und später auch verarbeiten. Hardware ist: 1x Windsensor WGM, 1x Logo8 6ED1052-1MD08-0BA1 Software ist: V8.3.0 Der Windsensor hat einen Reedkontakt. Die Impulse werden pro je m/s ausgegeben. 1 m/s entspricht dabei 2 Impulse pro sec. Die Kennlinie ist linear. Messbereich ist 0...50m/s. Im Forum habe ich schon einen Beitrag dazu gefunden. Diesen habe ich runtergeladen und damit experimentiert. Leider habe ich keine Erfahrung mit der Arithmetischen Anweisung und konnte es noch nicht zufriedenstellend umbauen. Wer kann helfen? Erklärung: In I1 kommen die Impulse an, in B002 & B013 sollen sie verarbeitet werden, in B003 angezeigt werden. Ich wollte gerne verschiedene Anzeigen ausprobieren: m/s, km/h und das Balkendiagramm. Beim Balkendiagramm 0m/s = 0%, 50m/s=100% B004 & B005 sollen die Displayfarbe ändern, wenn eingestellte Windgeschwindigkeiten überschritten werden. B006 zählt nur die Impulse und zeigt sie an. Gruß Daniel DateianhangImpulse in Wingeschwindigkeit umrechnen.zip (77 Downloads) |
18.02.2024 16:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 33589 Bewertung:
|
Habe mal mein ursprüngliches Programm an deine Begebenheiten angepasst. B006 ergibt keinen logischen Sinn, da das Aufzählen der Impulse keinerlei Informationsgehalt hat. Habe ich gelöscht. Den analogen Schwellwertschalter (Frequenz) brauchst du auch nur einmal. DateianhangImpulse in Wingeschwindigkeit umrechnen_V2.zip (66 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf