16.12.2009 18:57 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung:
|
Hallo, zu WinLC kann ich zwar keine Auskunft geben, aber ich glaube, Du benötigst auf derRack - Seite als Ethernet Karte für IRTzumindest den CP1616. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21432476 Gruß Eleu ----------------------------------- Zu dem Themaergänzend dienachfolgenden Links: Gruß Eleu |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 17.12.2009 08:51 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
31.12.2009 14:13 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung:
|
Hallo, die Baugruppe IM151-3 HS (6ES7151-3BA60-0AB0) unterstützt RT erst ab der FW Version V2.1. siehe http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37724865 Biite auch im Step7 die Version V2.1 projektieren! |
Best regards |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.01.2010 17:16 | |
Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo zusammen, danke für eure Antworten! Ich habe nun einen Aufbau am laufen, habe aber trotzdem ein paar Fragen zur PG/PC Schnittstelle. Zu meinem Aufbau:
Irgendwie umständlich... Irgendwo habe ich mal gehört dass mit einer zusätlichen IE - General Schnittstelle im HW Konfig sowie im Komponenten Konfigurator der WinAC dieses Problem lösen kann. Hat von euch jemand ne Idee? Im Anhang sind Screenshots meiner HW - Konfig sowie der WinAC Danke Gruß DateianhangBilder.zip (189 Downloads) |
29.01.2010 12:43 | |
Beiträge: 89 Bewertung:
|
Hallo nochmal, das Beste habe ich ja ganz vergessen: Schau Sie mal bitte folgendes FAQ-Beitrag an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36741408 Dort ist beschrieben, wie man über eine vorgegeben Topologie die IP-Adresse und Namen vergeben kann. Allerdings funktioniert die Gerätenamensvergabe nur bei "frischen" Geräten. Bereits getaufte Geräte, welche einen Gerätenamen besitzen, müssen zurückgesetzen werden. |
Folgen Sie uns auf