22.04.2016 08:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Suche eine WLAN-Bridge für die Hutschine. Hatte bei www.Process-Informatik.de die WLAN-Klemme gefunden, doch die wird nicht mehr hergestellt. Schade, denn mit der Größe eines Sicherungsautomaten, hätte die auch prima in einer Unterverteilung untergebracht werden können. Das neuere Modul EtherSens Bridge finde ich recht groß. Auch das was ich so bisher so gefunden habe, ist alles größer. Kennt denn jemand ein ähnlich kompaktes Modul für die Hutschine wie die WLAN-Klemme? |
22.04.2016 08:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.08.2024 Beiträge: 33553 Bewertung: (4166) |
Vielleicht so etwas? http://www.cdelectronic.de/products/WLAN-KLEMME/wlan-klemme.html |
22.04.2016 09:14 | |
Beiträge: 175 Bewertung: (13) |
Hallo Nachbar, also Google spuckt da noch mindestens die 2 aus. Gruß 5p1k3 |
Folgen Sie uns auf