15.01.2020 08:20 | |
Beigetreten: 26.07.2012 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Hallo, noch eine Frage dazu. Wo findet man denn die Datentypvorlage für Ich will die immer bei meinem TLG 111 mit dazu nutzen, finde sie in dieser Lib aber nicht. Grüße ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/29/2020 12:24:14Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.01.2020 08:27 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 20.09.2022 Beiträge: 1278 Bewertung:
|
Hi, für die Safety Telegramme empfehle ich dir diese Lib: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109485794 Da findest du fertige Bausteine für alle Safety Telegramme (auch Info Channel und Control Channel) und hast gleich alle passenden I/Os etc. Da spar dir lieber den Aufwand was eigenes zu machen. Die Bausteine einfach im F-Programm aufrufen. Die Safety Telegramme sind ja unabhängig vom Standardtelegramm 111 - da wird nichts miteinander vermischt oder so. Sieh den Standardteil und den Safety Teil einfach getrennt. |
Best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.01.2020 13:46 | |
Beigetreten: 26.07.2012 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 13 Bewertung:
|
Cool, vielen Dank. |
Folgen Sie uns auf