17.12.2020 17:51 | |
Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Ich muss nur ein Bit auf high setzten, denn Rest habe ich in der Logo programmiert. Logo!8; LSC V8.2 TIA Portal WinCC Basic V13 SP2 Update 3 |
17.12.2020 18:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33574 Bewertung: (4172) |
Da gibt es auch von Siemens ein Beispiel: Wochenschaltuhr über HMI Panel einstellen Da das Projekt zu groß zu Anhängen ist, habe ich es auf meine Cloud hochgeladen. [snip] Aber bitte beachten: DateianhangWochenschaltuhr_V13_SP1.zip (152 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/18/2020 10:25:33Link entfernt und die Datei angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf